Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can I install BMENOC03X1 module on BMX racks?
Issue:
Can I install BMENOC03X1 module on BMX racks?

Product Line:
M580, X80 IO

Environment:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolution:
If you install the BMENOC03x1 modules on BMX rack, the module will not power up.
You can install the BMENOC03x1  modules on a local or a remote BMEXBP•••• Ethernet rack in the
Modicon M580 system.