Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
At what temperature range can operate Schneider Electric servo motors?
BSH and BMH motors can work in temperature range -20°C to 40°C (more with derating). SH motors operation temperature is +5°C to 40°C (more with derating). The reason are mechanical tolerancies in bearings and the grease that does not work at low temperatures.