Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What operating systems are supported by Unity Pro v12.0?
Unity Pro v12.0 is supported by the following Microsoft Operating systems:
- Windows 7 32/64 bit with SP1
- Windows 10 32/64 bit
- Windows Server 2012 R2

(see attached chart)

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
UnityPro_v12_OS.zip [40.49 KB]