Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How long can be unshielded cables with IEC60034-25 motorsif ATV630/930 is used?
If the motor fullfil IEC60034-25, unshielded motor cables can be up to 150m without additional filter.