Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Video: How to add an alarm for Digital I/O with a delay in PME.
Issue
PowerLogic devices with digital I/O alarms do not have the ability to add delays.

Product Line
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert 8.X

Cause
PowerLogic devices such as CM4000 and PM800 devices have the ability to alarm on digital input status changes. Unfortunately there is no way to program a delay into the logic.

Resolution
With PME 8 and alarm configuration we now have the ability to add delays to digital alarms. Adding a delay would make the alarms more consistent with other alarms that have delays built into them.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada:

Potřebujete pomoc?

  • Nástroj pro výběr produktů

    Rychle a snadno vyhledávejte správné produkty a příslušenství pro vaše aplikace.

  • Získejte nabídku

    Poptejte nás online a náš lokální specialista se s vámi spojí!

  • Kde nakoupit?

    Jednoduše najděte nejbližšího distributora výrobků Schneider Electric ve vašem okolí.

  • Centrum nápovědy

    Zdroje podpory pro všechny své potřeby najdete na jednom místě.

  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Komunita Schneider Electric
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie