Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is there an option to use a real key to lock out the ATV630 Process drives keypad?
Issue:
Is there an option to use a real key to lock out the ATV630 keypad?

Product Line:
Altivar ATV630 drive

Environment:
All

Cause:
Wants to use a real key to lock out the HMI pad on the ATV630 drive.

Resolution:
There is not a way to lock out the HMI with a external key on the ATV630 process drive.