Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Does PME support the UDP protocol?
Issue
A customer would like to know if PME supports the UDP protocol.

Product Line
Power Monitoring Expert 7.x
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.x

Environment
Supported communications protocols

Cause
The User Database Protocol provides no guarantees for message delivery and the UDP layer retains no state of UDP messages once sent.
For this reason, UDP is referred to as an 'unreliable protocol' and is not suitable for real time data or historical data logs.

Resolution
UDP is not supported by PME.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: