Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What's the IP level of XVU range?
The IP level of most references are IP65. except for the references which started with XVUC9...(buzzer unit and sound unit) are IP54.