Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How Unity Pro application can be restored from SD memory card to a CPU?
A Unity Pro application can be restored from SD memory card to Modicon PLC CPU like M580 and M340.

1- Switch off the PLC
2- Insert the SDCard "where the application saved in" into the CPU
3- Switch on the PLC
Let the PLC for few moments till the application is being transferred to the CPU.