Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the part number for the firmware flash cable used on the ATV320 Drives?
Issue:
Part number request for the firmware flash cable used on ATV320

Product Line:
VW3A8122

Environment:
All

Cause:
Flash cable used to update the firmware

Resolution:
The VW3A8122 cable is the flash cable used for updating the firmware on the ATV320 Drive.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Altivar Machine ATV320 flashing tool (1).pdf [205.19 KB]