{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Video: Back-UPS Pro M XS; Adjustment of unit battery transfer sensitivity.
Issue:
APC Back-UPS "M" XS; Adjusting the battery transfer settings.

Product Line:
Back-UPS Pro "M" XS Models
BX850M / BX1000M / BX1350M / BX1500M - User Manual

Cause:
UPS is not operating On-line or may be transferring to battery power frequently.

Resolution:
The following video details the process for manually adjusting the on-battery transfer thresholds for the Back-UPS Pro "M" XS series. These settings may also be adjusted through PowerChute Personal Edition software on compatible Windows computers.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: