Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How can you set the timeout settings on the ATV71 drive using IO scanner and Ethernet TCP-IP?
Issue:
Setting the timeout on the ATV71 drive using IO scanner and Ethernet TCP-IP

Product Line:
ATV71

Environment:
All

Cause:
Loss of communications from the Ethernet.

Resolution:

If the customer needs to change the time out for Ethernet communications he can do it from the web page  or the (Tout) parameter in the drive.

The default is 2 seconds.

See the attachment.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Ethernet timeout settings on webpage.jpg [115.12 KB]