Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is it possible to use Modbus port for Modbus RTU communication and Graphical panel VW3A1111 for ATV320 drives?
On ATV320, VW3A1111 (or any display via modbus serial) and modus RTU communication cannot be used at the same time.