Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
ATV680- Do the input wires and motor wires come in the top or bottom?

Issue:
Do the input wires come from the top or from the bottom on ATV680

Product Line:
ATV680

Resolution:
According to the ATV680 Handbook (NHA37113) , the input power wiring and motor wiring come from the bottom of the enclosure.   To wire from the top, they will need a Q  option ( Door Mounted Overload Reset Push Button) & U option (Top Entry Cubical )

See page 95 of The ATV680 Handbook.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
ATV680_Handbook_EN_NHA37113_02.pdf [7.46 MB]