Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
We need connector for cable of BRS3 motor. Is it possible to order?

Connectors are originaly made by Souriau, but it outsoured the connector to Argenta Elektronik GmbH.

male connector 8GN-DMS2-6S
crimp contacts 8291-1730.

female connector 8GN-PLMS2-6S
crimp contacts 1,5mm² 8291 - 1711