Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can I use the same device for either feeder or motor protection?
Yes, by selecting the “Application mode” either to “Motor” or “Feeder” mode. This is possible for the Easergy P3U standard devices.