Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
On Ativars ATV61, ATV71, can I use PTC connected to LI6 and external 24V for logic inputs at the same time?
Yes it is possible. Wiring in attachment
Do not forget to set SW2 switch = PTC
To enable PTC monitoring, in Drive menu - Fault management - LI6 as PTC = (anything different from "no")

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Pict_scheme.jpg [75.27 KB]