Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the DIO scanner of a NOC in M340 configuration?
Issue

how to change an Array of BYTEs to an Array of INTs or WORDs in the  DIO scanner of a NOC in M340 configuration?.

Product Line
M340

Environment
Unity Pro, Control Expert



Resolution

The attached document explains the procedure.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Changing Data Types in DDDT M340 and BMXNOC.zip [118.8 KB]