Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Common mode filter for bearing current reductions for the ATV600 and ATV900 drives frame size three drives?
Issue:
Common mode filter for bearing current reductions for the ATV600 and ATV900 drives.

Product Line:
ATV600 and ATV900 drives frame size 3

Environment:
All

Cause:
Filter for bearing current reductions

Resolution:
The part number is VW3A5503 and its value of inductance is 120.0 uH

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Altivar Process ATV900_VW3A5503.pdf [93.46 KB]