Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is the PDU removable that's included inside the NetShelter CX AR4000MV?
Issue:
A customer wants to replace the PDU in a NetShelter CX Mini.

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
AR4000MV, all serial numbers.

Cause:
The brochure doesn't show if the PDU is removable.

Resolution:

The PDU that ships installed inside the AR4000MV is removable.