Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How do you read run status on the ATV630 and ATV930 drives using profinet telegram 1?
Issue:
Read run status on ATV630 and ATV930 drives using profinet telegram 1.

Product Line:
Altivar ATV630 and ATV930 drive

Environment:
All

Cause:
Status word for run is bit 2

Resolution:

The second word in the input table on the profinet side is for status.
bit 2 is the enable or run operation.

Bit 2

Profi