Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is it possible to read variables directly from the M580 Safety CPU safe task using OFS.
Yes, OFS V3.61 allows to access in Read to the safe variables using prefix "SAFE" before (ex : SAFE.bool1). Write access is possible also, but only in "maintenance" mode.