Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to configure the BMXNOM200 for 'Stop on Reception' using both CR and LF
Issue
How to configure the BMXNOM200 for 'Stop on Reception' using both CR and LF

Product Line
BMXNOM0200

Environment
Unity, Windows 10


Resolution
To configure the NOM serial port for the Stop on recption using both CR and LF, reference the example in the following screen capture.

ffff