Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can I purchase SCR(s) for an ATS22?

Article available in these languages: Španělština

Issue:
Can I purchase SCR(s) for an ATS22?

Product Line:
ATS22 Altistart Softstart

Environment:
All

Cause:
Inoperative

Resolution:
A part number is available, however, it is not sold in the USA.  Contact Customer Service at Schneider Electric's Repair Depot at 800-950-9550, or replace.  Standard warranty is 18 months.