Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Does the ATV340 have programmable logic functions like the ATV32 and ATV320?

Article available in these languages: Španělština

Issue:
Wondering if the ATV340 drives have programmable logic functions, like the ATV32 and ATV320?

Product Line:
ATV 340

Environment:
All

Cause:
Configuration

Resolution:
The ATV32 and ATV320 have logic functions that you can program via SoMove.  The ATV340 is configured like the ATV630 and the ATV930, so the answer is No, there is no internal logic.