Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
ATV320 - Why don't I see nPr [nominal motor power] in the SIn [Simply Start] menu?
Issue:
Unable to see nPr in the SIn menu on the Altivar Process ATV630

Product Line:
ATV630

Environment:
All

Cause:
Programming

Resolution:
This occurs when CONF > FULL > DRC- > ASY –
  • nPC is set to CoS
(Note: For the majority of applications, CoS seems to work better)

**When the ATV320 replaces ATV312, the correct setting is CoS**

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Kategorie:
Zjistěte více
Řada:
Kategorie: