Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Which are the Auto Start contacts on the Enclosed Altistart ATS22?
Issue:
Auto Start contacts on the Enclosed Altistart ATS22

Product Line:
Altistart Softstarts

Environment:
All

Cause:
Wiring Terminations

Resolution:
The Enclosed Altistart 22 uses terminals 5 and 6, if a Hand-Off-Auto Selector Switch is included.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Kategorie:
Zjistěte více
Kategorie: