Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Harmony XB5 plastic Range - From when was the green plastic nut fitted is our products ?
It is used since week 06 of 2018.

This nut is fitting the XB5 pushbuttons which are concerned by the robustification following the Harmony + launching.