Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Where can the version of the 'Visual C++ Redistributable Package' for Unity be found.
Issue
Where can the version of the 'Visual C++ Redistributable Package' for Unity be found.

Product Line
Unity

Environment
Windows 10


Resolution

The version of the 'Visual C++ Redistributable Package' for Unity be found in the 'setup.ini' file that is on the root directory of the Unity install DVD.