Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
A-RUN_PRIM / B - RUN STBY / TASK OVERUN is Displayed in Status Bar while Connected to M580 HSBY CPU 6040 Unity 13 XLS However %S19 is set to Zero
When FAST task is created and there is no section in FAST task, then TASK OVERRUN is displayed

you can either Delete FAST task if it's not used. or at least create  one section with very simple logic to avoid this error