Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Does the ATV340 have embedded CANOpen?

Issue:
Is CANOpen available for the ATV340?

Product Line:
ATV340

Environment:
All non-Ethernet models

Cause:
Wiring

Resolution:
CANOpen is not a standard embedded protocol on ATV340 drives.  Obtain a CANOpen option module based on the connection type: VW3A3608 for RJ45
VW3A3618 for SubD9
VW3A3628 for Open style terminal

See attachment.

Note that the ATV340....E Ethernet models will not accept any comms module.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
ATV340 CANopen modules.pdf [156.08 KB]