Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
ATV320 how to adjust directly the speed reference via the jog dial
Issue:
How can I adjust the speed from the jog dial on the drive?

Product Line:
Altivar ATV  Process Drive

Environment:

ALL

Cause:

Programming Wiring


Resolution:
To do the same as ATV312 after pressing Mode key.

ConF > FULL > CtL >
Fr1 = A1U1
CHCF = SEP (hold 2s)
Cd1 = tEr
ESC back to RDY

You can now press Enter (Dial) 3x to adjust the speed

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Command terminal HM 3.docx [40.84 KB]