Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the power consumption rating (watts) for the control voltage, of the ATS48?
Issue:
Looking for the power consumption rating (watts) for the control voltage, of the ATS48?

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Documentation

Resolution:
ATS48D17Y to ATS48C17Y- 30 W
ATS48C21Y to ATS48C32Y- 50 W
ATS48C41Y to ATS48M12Y- 80 W