Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can the IO module be used for ground fault alarm?
Issue:
Can the IO module be used for ground fault alarm with Masterpact and Powerpact breakers?

Product Line:
Circuit Breakers

Environment:
Powerpact P and R, Masterpact NT and NW.  With P and H trip units.

Resolution:
Yes. EcoStruxure Power Commission software version 2.12 released March 29, 2019  has GF alarm functionality through FW update to the IO module. EcoStruxure Power Commission software prior to version 2.12 does not have GF alarm functionality.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: