Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What functions can be assigned to an ATV212 logic input?
Issue:
Trying to assign functions to an ATV212 logic input.

Product Line:
ATV212

Environment:
All models

Cause:
Explore VFD control options

Resolution:
The ATV212 has assignable logic input terminals F / R / RES / VIA.
Please see the attached file for all Logic Input Functions

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
ATV212 Logic Input Functions.pdf [1.93 MB]