Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the part number for an ATV320 encoder option card?
Issue:
ATV320 encoder option card part number.

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Part number needed

Resolution:
The encoder option card part number is VW3A3620.
https://www.se.com/ww/en/product/VW3A3620/speed-monitoring-module---rs422---5v/