Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
PSE/PSO with ION over Modbus
Issue
Does PSE 8.support ION over Modbus to communicate with Schneider Electric meters?

Product Line
PowerSCADA Expert v8.2, v9.0

Environment
PowerSCADA Expert
Power SCADA Operation PSO

Cause
Customer would like to have communication to meter using the ION-over-Modbus configuration

Resolution
PSO does not currently support ION-over-Modbus.