Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to import the Ecodial design file (.ELV) file in Ecoreach?

One of the following ways can be used to import the .ELV file

1) Drag and drop the .ELV file

2) Click browse to import the .ELV file

If the import is successful, the devices in the .ELV file appears in the discovered devices section.

If the import is unsuccessful, ‘Unable to import the selected file’ error message is displayed.