Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to access fault history on an ATV12 Drive?
Issue:
Fault history access on an ATV12 Drive

Product Line:
Altivar 12

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
Go into Menu Mon-,  MAI-, and enter on dP1, dP2, dP3, and dP4 for the last 4 fault codes.
dP1 is the most recent fault.
dP4 is the oldest fault.
EP1, EP2, EP3, EP4 are the state of the drive at detected fault, corresponding to the fault number.