Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can the Vario switch be extended by an Auxiliary contact in ATV650D30N4?
Yes, it is possible.
ATV650, size B (30kW-45kW) has free space on the sides (42mm on left side and more than 100mm on right side).
This ATV size has Vario V5 inside, use aux. block compatible with V5 body.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Vario V5.jpg [58.18 KB]