Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
On the ATV320 can motor rotation be reversed using programming?
Issue:
ATV320 reverse motor rotation with programming.

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Need to reverse motor rotation

Resolution:
No, the ATV320 does not have this functionality in the programming. Two motor leads will need to be swapped in order to reverse motor rotation.