Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is the P24 and 24V the same on Altivar Process Drives?
Issue:
Difference between the P24 and 24V supplies on Altivar Process Drives

Product Line:
ATV6xx   ATV9xx

Environment:
All serial numbers

Cause:
P24 voltage rating

Resolution:
Yes, there is a difference.
P24 is a +24Vdc external input supply maximum current: 0.8 A
24V is a +24Vdc output supply for digital and STO safety inputs: maximum 200 mA

+24
P24