Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Altivar 320 Variable Speed Drive: Programming a Flashing Output Signal Using Logic Functions

Article available in these languages: Česká

Using 2 timers it is possible to program a flashing signal.
Min setting is 0.1second up a level, 0.1second down a level.
See Altivar 320 logic in the attachment.
The output of the logic is connected to relay output (for test only)
The first timer defines period of the signal, second timer defines duration of the signal up a level

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Flashing signal.jpg [42.73 KB]
ATV_flashing_signal.zip [2.12 KB]