Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to enable Product Restart via communication for Altivar ATV variable speed drives
There are 2 parameters for product restart.
One is RP. If value 1 is written to RP, the product will restart. In this way product restart can be activated via HMI as well. RP has logic address 16#1BD8 = 7128
Second method is to assign a logic input or a bit written via communication. Assignment can be done via HMI. Somove or communication. See attached table with the possible RPA assignment.
For example if you assign RPA= CD11, the product restart can be activated by bit 11 in CMD word sent by active control channel.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
RP, RPA.txt [4.01 KB]
Zjistěte více
Řada:
Zjistěte více
Řada:
  • Dokumentace k produktům
  • Software ke stažení
  • Nástroj pro výběr produktů
  • Hledání náhrady za produkty
  • Centrum nápovědy a kontakty
  • Najít naše pobočky
  • Získejte nabídku
  • Kde koupit
  • Profil společnosti
  • Nahlásit nevhodné chování
  • Přístupnost
  • Newsroom
  • Investoři
  • EcoStruxure
  • Vyhledávání pracovních míst
  • Blog
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Oznámení o souborech cookie
  • Podmínky použití
  • Změnit nastavení souborů cookie