Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Does BMXDAO1615 module have internally connected pins on the module connection?
Issue:
Customer wants to know on BMX DAO1615, any one of the pins between C3/C3, C7/C7, C11/C11, and C15/C15 can be used for the wiring.

Product Line:
x80 DAO module

Environment:
All

Resolution:
Yes. Pins (8,10) C3, Pins (18,20) C7, Pins (28,30) C11 and Pins (38,40) C15 are internally connected.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Module Connection.7z [61 KB]