Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is the AR9000RAMP reusable? If so, how many times can it be reused?
Issue:
There is no documentation stating how many times the ramp can be reused.

Product Line:
NetShelter SX HS

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
It is unknown whether the AR9000RAMP is reusable.

Resolution:

Yes, the AR9000RAMP is reusable.
Although there is no set number of times it may be reused, the Installation Manual has the following statement: