Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is is possible to use electronic thermal overload relay between Altistart ATS22 or ATS480 or ATS490 or ATS430 and the motor if there are 2 motors in parallel connected to one Altistart?

Yes, it is possible to use LR9D or LR9F electronic relays due to fact that the current has line frequency (50 or 60Hz)