Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How to diagnose the connexium TCSESM* switch through Ethernet/IP
The purpose of this video is to demonstrate how to diagnose the connexium TCSESM* switch through Ethernet/IP
The steps in this video will show the user how to:

1>add and configurate the connexium TCSESM* switch DTM to M580
2>read the status word from connexium TCSESM* switch DTM DDT
Please refer to the sample video below