Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
To do what, is used the mechanical thermostat NSYCCOTHO with blue button?
To cool the inside of an enclosure by blowing fresh outside air into the enclosure using a fan.
This mechanical thermostat has an open contact.
When the temperature inside the enclosure exceeds the set point, the contact closes and a fan starts.
This implies that the outside air is colder than the set point T °.