Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How do you set the two wire type to level control on the ATV600 Process drives?
Issue:
Two wire type to level control on the ATV600 Process drives.

Product Line:
ATV630 and ATV930 Process drives

Environment:
All

Cause:
Set two wire type to level to start on power up with start command

Resolution:
Programming example to set up 2 wire for level control.
Main Menu
Complete Settings
Command and References menu
Set 2-Wire type setting to LEL or Level
Done

ATV600 programming manual
https://www.se.com/ww/en/download/document/EAV64318/

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Produkt:
Zjistěte více
Produkt: